带TCP/IP的自动报警管理器(AAM)的支持配置在下列图表中列明:
发送器:FIX32和iFIX, 接收器:iFIX
如果发送器混合了FIX32和iFIX,则接收器必须是iFIX;
发送器:FIX32, 接收器:FIX32或iFIX
如果所有发送器都是FIX32,则接收器可以是iFIX,也可以是FIX32;

发送器:iFIX, 接收器:iFIX
如果所有发送器都是iFIX,则接收器必须为iFIX:
重要提示:
- 不可以同时使用iFIX发送器和FIX32接收器。该方案不受支持。
- 注意:转为使用TCP/IP网络连接的节点不能再与使用NetBIOS的节点通信。您不能在同时配置NetBIOS和TCP/IP的同一台电脑上运行自动报警管理器。
- 支持点到点(节点到节点)和点到局域网配置。
另请参见