服务器管理
可以使用“详细信息”面板编辑 OPC UA 服务器连接。在连接面板中选择服务器配置之后,详细信息面板将填充服务器连接信息。
端点 URL 字段中包含用于连接到 OPC UA 服务器的主机名或 IP 地址和端口。例如:opc.tcp://MyServer:51400/。此 URL 的格式(包含计算机名称、IP 地址或完全合格的域名)是在 OPC UA 服务器上定义的。
身份验证类型可以设置为“匿名”或“用户名/密码”。建议选择“用户名/密码”来提供最高安全级别。“匿名”无法为数据访问或登录提供任何保护。
如果选择“用户名/密码”,请输入用于连接到 OPC UA 服务器的用户名和密码。
在编辑服务器详细信息之后,工具栏上的“保存”按钮将会启用,指明“连接”面板具有需要保存的更改。在单击“保存”按钮之后,对服务器连接所做的更改将会保持不变,直到将更改发布到 iFIX 节点。
除了编辑服务器连接,连接面板还支持在服务器连接下创建组和删除这些组。创建 OPC UA 服务器连接时,将会创建一个默认组。
服务器连接下的组允许配置发布间隔和抽样间隔。任何从 OPC UA 服务器请求数据的应用程序都使用组名称访问该组中的项。组名称最多可以包含 19 个字母数字字符,包括下划线 ( _ ) 和连字符 ( - )。