高性能混合器图符 (HPMixer.fds)

图符集

高性能混合器图符集包含以下图符。

对话框

“高性能混合器图符”对话框包含以下属性:

  • 混合器数据源 - 可输入数据源,以用于制作混合器图符的动画。单击浏览按钮(...)可在表达式构建器浏览数据源。单击向下按钮,查看最近使用的数据源。这些图符设计为支持 iFIX 实时数据、OPC 和 Proficy Historian。当前值支持 Proficy Historian 数据源。

注意: 目前,此图符不支持复杂算术表达式、画面对象属性和全局变量。

  • 混合器值 - 可用于指定以下值:

  • 混合器关闭和混合器开启值 - 指定用于开启和关闭混合器的值。您可以接受这些值的默认颜色,也可以从高性能颜色框中选择新颜色。以下图示显示了默认的混合器关闭和开启值的颜色。
  • 公差 - 指定要用于混合器关闭的值和混合器打开的值的取整因子。通常情况下,当用过程值与目标值进行比较时,iFIX 使用此值。如果过程值在指定的公差范围内,iFIX 假设这两个值相等。例如,如果目标值为 1.0,公差为 0.1,而数据源的当前值为 0.8,iFIX 认为这两个值不相等,因为数据源不在指定的公差范围内。这个值必须在 0.9-1.1 的范围内,才等于目标值。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。