图符集
高性能线性规图符集是为实时数据而设计,并且包含以下水平和垂直图符。
注意:
- 此图符集目前设计用于 iFIX 实时数据、OPC 数据项和具有 iFIX 标签或 OPC 数据项的标签组。
- 在运行模式下,此图符中的数据链接将显示当前值,当前值不会根据最小和最大输入值缩放。
- 目前,此图符不支持复杂算术表达式、画面对象属性和全局变量
对话框
“高性能线性规图符”对话框包含以下属性:
- 线性规数据源 - 可输入数据源,以用于制作线性规图符的动画。单击浏览按钮(...)可在表达式构建器浏览数据源。单击向下按钮,查看最近使用的数据源。这些图符设计为仅支持实时数据。
- 从输入的数据源中获取
- 不选中此框时,其提供输入对话框以指定最低输入和最高输入值以及测量单位。

- 选中此框时,其提供获取输入的数据源的对话框,并且生成包含默认 EGU 字段的默认数据源(基于您指定的主数据源)。如果需要,可以修改最低输入、最高输入和测量单位的默认数据源。如果启用此复选框并指定:
- 指定数据源,则数据源的默认字段用于获取。如果需要,您可以编辑获取输入的数据源。
例如,以下屏幕显示了默认数据源,其中包含通过主数据源 Fix32.FIX.AAKMM.F_CV 生成的“最低输入”、“最高输入”和“测量单位”的默认字段。最低和最高输入值以及测量单位将在运行模式下从这些数据源中读取。
注意:
- 如果正在通过 iFIX 的 OPC 服务器使用 iFIX 标签项(A_CV 或 F_CV 语法),会和直接 iFIX 标签语法一样,自动生成默认最低和最高输入数据源和 UoM 数据源。
- 如果正在使用第三方 OPC 驱动程序,则 iFIX 无法识别最低和最高的 EGU 数据源项,因为其与供应商有关;因此必须指定获取输入的数据源
默认值与主数据源相同,可以进行修改。
- 如果指定标签组作为数据源,则应该定义不含字段的标签组替换。最低和最高输入值以及测量单位是从标签组符号的默认字段中读取。例如,如果将标签组符号定义为 tag1 并且替换是 Fix32.FIX.AI0,则必须在数据源中指定 @tag1@ 或 @[email protected]_CV。有关可能的标签组替换的更多信息,请参阅标签组替换。
注意:获取输入的数据源不支持复杂算术表达式、画面对象属性和全局变量。
- 垂直或水平填充百分比 - 提供要用于此图符中的 GaugeLevel 动画的最小百分比和最大百分比的对话框。
- 颜色 - 您可以接受默认量规级别和标签颜色,也可以从高 性能颜色框中选择新颜色。先前图示显示了默认的量规级别和量规标签颜色。
- 复选框可用于选择(或取消选择)显示图符中的测量单位。
- 报警限值 - 允许您在运行模式下显示已定义报警限值的标签。“启用智能限值”为可选功能,可以仅在仪表上显示您正在接近的报警限值。如果您在屏幕上拥有多个图符,则“智能限值”功能很有帮助。在这种情况下,“智能限值”标签可能在画面中挤为一团,继而导致混淆。智能标签提供情景意识,相对更整洁。
标签组替换
您可以使用下表指导您使用标签组替换。
标签组符号
|
标签组替换
|
数据源
图符中
|
结果
|
Sample1 |
Fix32.FIX.AI0
|
|
确定
|
Sample2 |
FIX.AI0
|
|
确定
|
Sample3 |
AI0
|
|
其通常有效,但此图符不支持。在运行模式下,将显示警告消息。
|
Sample4 |
Fix32.FIX.AI0.F_CV |
|
其通常有效,但此图符不支持。在运行模式下,将显示警告消息。
|