绪论

VisiconX™ 是用于 iFIX® 和 CIMPLICITY® 产品的 GE Plug and Solve® 解决方案。是易于使用、面向对象的、可快速访问任何数据库数据的开发工具! 通过简单的单击、配置,可访问任何数据库数据并创建简单的或复杂的SQL查询,以获得所需信息。还可以创建简单插入和更新语句来添加或更新数据库表数据。

VisiconX 由一套能够插入 iFIX 工作台™ 的画面或 CIMPLICITY CimEdit 屏幕控件组成。这些控件访问 Microsoft ActiveX™ Data Objects (ADO),无需编写 Microsoft® Visual Basic® 脚本或创建用于访问和操作数据的自定义程序。以前这些需要几个小时开发的任务现在只需数秒钟就可以完成了!

VisiconX SQL 向导很容易提取所需的准确信息,或添加和更改保存在数据库表重的数据。SQL向导帮助您选择语句选项然后建立SQL Select、Insert或Update语句。另外,若有需要,也可以不使用 SQL 向导,通过存储过程或手动输入 SQL Select 语句来查询数据库。

除了使数据访问更方便和更迅速之外,VisiconX还可实现对安全数据库的访问。VisiconX可以使用用户名和密码,或Windows集成化的安全特性执行安全检查。VisiconX返回数据前必须成功通过安全验证。

iFIX用户可配置SQL命令以要求“仅执行”或“执行和校验”电子签名。iFIX和CIMPLICITY用户都可配置SQL向导是否在运行模式中可用。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。