在CIMPLICITY中使用查询属性

CIMPLICITY 要求使用CimEdit Basic脚本来利用VisiconX SQL查询属性。例如,如果希望查询一个ProductionEventRecords表,以查找所有严重等级超过4的记录,需要在CimEdit屏幕中创建以下两个元素:

  • 一个包含以下SQL命令的VisiconX数据控件:

SELECT * FROM ProductionEventRecords WHERE ProductionEventRecords.Severity > QP1

  • 一个使用以下脚本为“Mouse Down”事件定义事件操作的文本按钮:

Sub OnMouseDown(x As Long, y As Long, flags As Long)

    CimGetScreen.Object.Objects.Item("MyDataControlName").OleObject.QP1 = 4

End Sub

在运行时,单击按钮时,VisiconX数据控件将只查询ProductionEventRecords表中严重等级超过4的记录。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。