在一个 SQL INSERT 命令中选择表

如需使用 SQL 向导在一个 SQL INSERT 命令中选择表:

  1. 运行 SQL 向导,然后在“选择操作”对话框上单击“SQL 插入”。
  2. 在 SQL 向导中继续操作,直至显示“选择插入表”对话框。
  3. 在“选择插入表”对话框的“可用表”列表中,选择一个表并单击“添加”。对 SQL 语句中所需各表重复此操作, 或如需添加所有表,单击“所有>>”。
  4. 如需改变选定表的顺序,在选定表列表中选择一个表,并单击“向上”或“向下”箭头在列表中向上或向下移动表。
  5. 单击“下一步”以继续创建查询。

- 或 -

单击“返回”,以返回到SQL向导中的上一个画面。

- 或 -

如果查询完成,单击“完成”。

注意:如需从语句中删除一个表,在选定表列表中选择该表,然后单击全部删除以删除语句中的所有表。

相关信息

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。