在一个 SQL SELECT 命令中选择列

如需使用 SQL 向导在一个 SQL SELECT 命令中选择列:

  1. 运行SQL向导,然后在“选择操作”对话框上单击“SQL选择”。
  2. 在SQL向导中继续操作,直至显示“选择列”对话框。
  3. 在选择列对话框的可用列列表中,选择一个列并单击添加。对 SQL 语句中所需各表重复此操作, 重复该操作,或如需添加所有列,选择*(所有列)或单击全部 >>.
  4. 如需改变选定列的顺序,在选定列的列表中选择一个列,并单击“向上”或“向下”箭头在列表中向上或向下移动列。
  5. 单击“下一步”以继续创建查询。

- 或 -

单击“返回”,以返回到SQL向导中的上一个画面。

- 或 -

如果查询完成,单击“完成”。

注意:如需从语句中删除一个列,在选定列的列表中选择该列,然后单击全部删除以删除语句中的所有列。

相关信息

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。