用数据链接动画查询属性

用数据链接动画查询属性:

  1. 在iFIX工作台中,插入和配置一个VisiconX数据控件。
  2. 在“创建行过滤器”对话框中,创建一个使用查询属性的查询。
  3. 插入一个 VisiconX 网格、ListBox 或 ComboBox 控件并实现动画。使用 VisiconX 数据控件作为动画数据源。
  4. 要插入数据链接对象:

在 Ribbon 视图中,从“插入”选项卡的“对象/链接”组中单击“对象/链接”,然后单击“数据链接”。

- 或 -

在“经典”视图中,从“工作台插入”菜单中选择“数据链接”。

  1. 在“数据链接”对话框中,选择“源”。这可能是原地输入的标题。从数据输入列表中,选择“In-Place”,如果必要,可增加字符/行值。
  2. 右击“数据链接”以动画其标题。选择“文本”标签。
  3. 单击标题属性的“动画”按钮。选择数据链接的标题作为其数据源,并为数据输入选择“In-Place”。
  4. 右键单击数据控件并动画“过滤器选项”对话框中所用的查询属性。使用数据链接的标题作为动画数据源。
  5. 在 iFIX 工作台中,切换到运行模式。
  6. 修改数据链接中的标题以更改网格控件中显示的行。

相关信息

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。