属性窗口常用来浏览和设置对象的属性。例如,能在属性窗口中设置一个iFIX画面的背景色,或者也可以改变画面中某个矩形的名称。
属性窗口
查看“属性”窗口:
在菜单栏视图中,单击显示选项卡上窗口组中的属性窗口。
- 或 -
在“经典”视图中,从“查看”菜单中选择“属性窗口”命令。
- 或 -
按 <F4>。
属性窗口显示了当前对象的属性。当选择不同的对象时,属性窗口则会显示所选择对象的属性。可通过下列方法从属性窗口中选择当前对象:
- 从属性窗口顶部的下拉列表中选择“对象”。
- 从工程浏览器中选择对象,然后返回到属性窗口。
- 在一个窗体中选择对象,然后返回到属性窗口。
“属性”窗口由两个窗格组成:左边的窗格显示当前对象的属性名称;右边的窗格则显示这些属性的值。改变一个属性,先选择左边的属性名,再单击并修改右边窗格内的值。一些属性有一个预选的有效值列表,它需要从列表中选择值。另一些属性则需要写入一个Yes或No,这时,双击这个值可以在Yes和No之间进行切换。
要了解更多关于属性窗口的信息,请参阅Visual Basic用户界面帮助中的帮助主题和Visual Basic for Applications帮助文件中的"Visual Basic如何做"主题,或查找索引关键字"窗口"。
相关信息