也可以配置一个整个系统使用的阀值表。全局阀值表提供更集中的方式控制系统的数据转换。如果创建一个用来定义颜色值范围的阀值表,并且由于切换至不同的系统而需要更改一个颜色或某个值时,那么只需在一处改变它。
创建一个阀值表可以被应用到系统的所有当前报警中:
- 在iFIX工作台的系统树中双击“全局”文件夹。
- 鼠标右击用户图表并从弹出菜单中选择创建阀值表。用户查找表对话框便会出现,如下图。
“自定义查找表”对话框
- 保留对话框中的确省值然后单击“确定”。一个阀值表图标出现在用户图标下。
命名一个表:
- 鼠标右击 iFIX 工作台系统树中的新产生的限制表图标并从弹出菜单中选择属性窗口。
- 在名称属性中输入一个值。如果创建了一个全局阀值表用于系统中的所有当前报警,输入CurrentAlarmThresholds。
一旦已命名了阀值表,可以把这个表连接到iFIX对象。下面提供了一个怎样将一个名为CurrentAlarmThresholds的全局阀值表连入一个椭圆对象的程序例子。
连接一个椭圆对象到一个全局阀值表:
- 创建一个椭圆。
- 单击“前景色专家”按钮。
- 在数据源一项中,填入数据库标签。
- 选择“当前报警”选项。
- 选择“使用共享阀值表”复选框。
- 输入CurrentAlarmThresholds, 在共享表名称框内填入全局阀值表的名称。
现在这个椭圆将会使用名为CurrentAlarmThresholds的阀值表而不是一个自定义的表。同样的,可以配置所有对象的当前报警动画,将CurrentAlarmThresholds阀值表指派给报警颜色。如果需要改变颜色、值或数据类型,只需在一个地方修改。
如何做...