“图形首选项”选项卡 - “用户首选项”对话框

“用户首选项”对话框的“图形首选项”选项卡显示以下项目:

颜色

描述

渐淡色

使用此按钮以打开“选择颜色”对话框,可在该对话框中选择默认的图形渐变色。

前景色

使用此按钮以打开“选择颜色”对话框,可在该对话框中选择默认的图形前景色。

背景色

使用此按钮以打开“选择颜色”对话框,可在该对话框中选择默认的图形背景色。

边界颜色

使用此按钮打开“选择颜色”对话框,可在该对话框中选择默认的图形边界颜色。

字体

描述

字体名称

指定文本对象的默认字体。

字号

指定文本对象的默认大小。

字体样式

指定文本对象的默认样式。文本可以是一般、粗体、斜体或粗斜体。

常规

描述

边界样式

指定默认的图形边界样式。边缘可以是实心、透明、点线或短划线。

边界宽度

指定默认的图形边界宽度。您可以输入 0 到 255 像素之间的任何宽度。

点击测试大小

指定在加亮显示对象之前,光标距离对象的最小距离。您可以输入 0 到 255 像素之间的任何距离。

混合比例

指定渐淡色与前景色混合的百分比值。百分比越高,渐淡色可见性越高。

填充样式

指定默认的图形前景填充样式。填充可以是实心、透明、渐变或图案。

背景样式

指定默认图形背景是不透明的还是透明的。

渐淡类型

指定图形对象的默认渐淡类型。渐变类型可以是线性、同心、射线或反射。

管道

描述

厚度

指定管道对象的默认厚度。您可以输入 10 到 300 之间的任何值。

拐弯样式

指定管道对象的默认拐弯样式。拐弯样式可以是圆形或方形。

管头

指定管道对象的默认管头。管头可以是圆形、方形、水平对角线或垂直对角线。

管尾

指定管道对象的默认管尾。管尾可以是圆形、方形、水平对角线或垂直对角线。

数据链接 – 删除头尾空格

选择该复选框以表示在数据链接在运行环境中显示时,iFIX 是否删除多余的空格。默认情况下,此复选框是被选中的,这意味着数据链接中数据前后的空格都将被删除。此外,请注意,此选项仅适用于显示ASCII(A_)或“原始格式”数据的数据链接。如果您更改此选项,您必须重新启动工作台以使修改生效。

文本 – 删除头尾空格

选择此复选框会删除添加到工作台的文本对象的头尾空格。该设置仅适用于更改设置后输入的文本;不能更改现有文本条目。

默认情况下,该复选框处于选中状态。

历史数据链接 – 显示有数据的时间戳

选中此复选框可指定历史数据链接包含时间戳及数据。时间戳仅在运行时出现。

默认情况下,该复选框处于选中状态。

如何...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。