有几种任务需要一个特定时间或时间间隔或在过程中产生某中改变时才执行。为了调度这些任务,需要根据实际需求定义触发这些操作的时间或事件。这个调度程序是iFIX的应用程序,可以在前台或后台运行,监视系统并基于时间或事件触发操作。它可以在Windows下作为服务程序运行,当您在Windows上登录或注销时,无论iFIX WorkSpace是否运行都不会影响调度中的事件触发操作。 调度的电子表格外观让您可以很方便地在编辑环境下生成和编辑调度计划,并在运行环境下查看状态和统计值。可以根据需要生成尽可能多的调度计划,还可以同时运行,以更有效地组织工作。在每个调度内可以创建许多任务, 作为输入项, 按经常运行的需要。调度程序可以基于5个事件触发操作。可以将常用的数据源作为触发器。基于时间的动作不是以数据源为条件,而是以月、日、连续或一次性处理为条件。 脚本编写专家是为公共事件提供的,如打开画面,运行报表或关闭某一个联系。这些专家要求您输入有关的操作信息,自动生成VB脚本程序,并将它与相应的事件相联。有关使用调度程序的完整信息,请参阅《精通iFIX》手册中的调度程序一节。有关VBA脚本编写的更多信息,请参阅编写脚本手册。 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |