iFIX过程数据库是过程的一种表示方法,通过连接过程控制逻辑块来创建。过程数据库由块和链组成。块(也称为标签)是由 GE 提供的、执行特定任务的过程控制指令编码集合。大多数块只包含一个数据点。每个块都需要提供几个参数。通常分为两类: 一级块 – 开始一个逻辑链并提供链的调度。典型的基本块有扫描时间并处理数据库的输入和输出数据。 一个链是一系列连接在一起的块生成一个控制或监视回路。例如,在一个特定的控制回路中,首先需要读取一个数据点,然后以标准的公式来处理它,并且将输出值送回设备。执行这样一个控制策略的链会包括一个模拟量输入块连接到一个计算输出块,然后连接到一个模拟量输出块。 在iFIX中,对组合多个I/O数据点或缩放比例所需的计算可以直接在图形的动态链接上完成。下列图形显示了控制策略。 有关创建和维护数据库的完整信息,请参阅构建SCADA系统 manual. 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |