iFIX 中的节点

iFIX中有如下几种节点:

节点类型

类型

描述

远程和本地节点

在分布式iFIX系统中,本地节点指所在的当前正在工作的节点,远程节点指任何一个想与之通讯连接的节点。

独立节点

在集中式的iFIX SCADA系统中,独立节点指能够独立完成所有iFIX功能的节点。独立节点不能与其它节点联网。

SCADA 服务器

SCADA服务器或SCADA节点运行iFIX的数据采集和管理组件。通常,SCADA节点用于车间级数据采集,直接连接过程硬件。

盲SCADA 服务器

盲SCADA 服务器或盲SCADA节点是没有图形显示的应用。这样的配置使计算机只完成数据采集和网络管理功能,释放了大量用于图形显示的计算机资源。可另外使用iClient观看生产过程的画面。

运行节点

运行节点不允许修改显示画面和过程数据。预先配置好的文件安装在这些节点上,能监控生产过程,改变生产过程的设定,以及确认报警。

iClient

iClient 节点或浏览节点是最常用的节点。显示节点显示来自iFIX的实时画面。这个专用语显示节点的意思是该节点只运行图形显示程序,但该节点也能运行其它应用程序。

iClient只读节点

除了不能写到iFIX数据库或OPC服务器中,只读的iClient与iClient具有同样的功能,然而可以写到关系型数据库中或OPC服务器。在iClient只读节点也不能构建SQL Insert或Update命令。但可以写入关系型数据库。iClient 只读节点的功能与 PlantTV® for FIX 相似,但能够利用 iClient 功能,例如事件调度程序、VBA 和 ActiveX 控件。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。