基于异常的处理

通常,在关键事件发生后处理数据具有较高的效率。例如设置点的改变或接点的闭合。例如设置点的改变或接点的闭合。

基于例外处理是在分布式SCADA应用程序中监视大量I/O设备的基础。例如,一个油田可以通过广域网上的远程终端(RTUs)来监视输油管线。由RTUs传来的数据一般很少改变。因此,没有必要用固定的时间间隔来获取数据。但一旦数据改变,油田操作员需要立即获知这一情况。iFIX可以接收到这个数据的变化并立即处理它。

不过,一旦数据改变,油田操作员需要立即获知这一情况。

  • iFIX 可以感知此更改的值并立即处理它。
  • 针对下面事件SAC能执行基于例外处理:
  • 操作员的操作。
  • 软件程序的指令。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。