许多系统以分级方式操作可隔离网络中出错的计算机。iFIX的结构允许工厂在网络的各节点上分布重要的功能。 在一个分布式处理的网络中,每个节点独立执行所指派的任务。这种方式的一个优点是当单一节点脱离网络时不会引起整个网络的中断。当一个节点查询网络上的离线节点的数据时,网络应用程序会通知请求数据的节点,以便它能正确标识和处理丢失的网络数据。尽管各节点是完全独立的工作站,这些节点也能获取网络上其它节点的数据。例如,显示节点可以显示许多不同的SCADA节点上的画面数据链接,而不需要额外的组态工作,也不需要本地数据库的拷贝。 会话在iFIX中,可以有选择地组态能够读取网络中SCADA节点数据的节点。两个节点之间建立的网络通讯叫做会话。当一个节点和SCADA节点建立会话后,数据和报警就能在两个节点之间传递。下图显示了会话的通讯连接。 网络会话 动态连接可以组态节点自动与远端SCADA节点建立接连,而这些远端节点未在节点上组态。这样的连接叫做动态连接。在《设置环境》手册中的配置远程节点 一节中进行了更详细的描述。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |