iFIX工作台提供了访问常用功能的工具栏按钮,例如创建画面和启动iFIX应用程序。您可以根据自己的需要通过安排和移除这些按钮来定制工具栏。通常,可以移除不需要的按钮。例如,如果建立了一个只用于创建画面和图符对象的工作台,就可以在标准工具栏上移除“新建调度”按钮。
在移除了一个按钮之后,通常可以把它添加回来。添加一个按钮需要选择一个工具栏类别。工具栏类别是一个逻辑按钮组。例如,“标准”类别包含标准工作台工具栏上的按钮,而“创建对象 ”类别包含形状工具栏上的按钮。
iFIX工作台提供了许多工具栏类别,从中可以选择按钮。这些类别不能够被重命名或被删除。同样地,这些类别中的按钮也不能够被修改或被删除。然而,可以修改添加到工具栏上的任何按钮。工作台将添加的按钮当作原始按钮的一个拷贝,并且允许使用Visual Basic编辑器修改工具栏中的新按钮。所有对拷贝按钮的修改都不会影响到原始按钮。
停靠工具栏
除了添加、移除和安排按钮之外,还可以通过选择工具栏的停靠选项来定制一个工具栏。在选项允许的时候,可以拖动一个工具栏到屏幕的任何边界来停靠它。为了在屏幕的任何位置都要保持工具栏是浮动的,需要取消这个选项。
注意:在“菜单栏”视图中,无法部署工具栏。
重置工具栏
可以使用“重置”按钮将任何标准iFIX工具栏恢复到其默认状态。如果在定制了标准工具栏之后想撤消这些改变,那么这些工具栏就需要重置。当重置一个工具栏时,工作台:
- 删除所有添加的自定义按钮。
- 添加所有删除的标准按钮。
- 重置工具栏的停靠选项到默认状态。这意味着如果对一个不允许这个选项的工具栏进行重置,工作台将允许这个选项。
- 将工具栏移回默认的屏幕位置。因此,如果对一个默认停靠的浮动工具栏进行重置,工作台将恢复工具栏的停靠状态。
备注:重置一个标准工具栏不会影响到所有创建的定制工具栏。
另请参见
如何做...