iFIX执行基本功能以使特定的应用程序执行所赋予的任务。它两个基本的功能是数据采集和数据管理。下图表示了iFIX的基本功能。 数据采集是从现场获取数据并将它们加工成可利用形式的基本功能。 数据也可以写入到工厂层面,这样就建立了控制软件所需的双向链接。iFIX 还使用 OPC 请求和利用工厂层面数据。OPC是一个具有公用接口的客户端/服务器模块,允许iFIX与标准的对象、方式和属性通信。要了解有关OPC的额外信息,请参阅OLE for Process Control (OPC)部分。 iFIX不需要用特别的硬件获得数据。它可以通过一个叫I/O驱动程序的软件接口同已存在的I/O设备直接通讯。在大多数情况中,iFIX可以使用现场已装配的I/O硬件来工作。即使在现场设同一网络上使用不同厂家生产的I/O设备,I/O驱动程序都可以与它们一起正常的工作。 iFIX现在不但可以提供一个广泛的支持畅销的和特殊的I/O设备的I/O驱动程序目录。还提供了OPC的开发工具包,这个开发工具可以允许快速、容易地编写高性能、可靠、带OPC的I/O服务器。任何用工具包写的服务器都能与 OLE 自动化或 OPC 客户端应用对话。该工具包包括在线培训部分、在线帮助和通用OLE自动化接口。由OPC工具包写的服务器是开放的、可靠的和高性能的,集成了多线化、基于队列信息和事件处理服务器。 一旦数据被获取,它将在应用软件中根据需求进行处理并传送。这个过程就是数据管理。 相关信息 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |