这个向导可以对所有的iFIX配置文件进行存档。可以有选择地对下列文件类型进行个别存档:通过备份和恢复向导或从命令行访问该特性。在脚本或外部程序中,命令行参数可以用来自动执行备份或恢复操作。 有了该特性,可以备份整个iFIX系统或其中一部分。以后,可以使用这些备份文件来恢复iFIX系统,或其中的特定部分。另外,可以将 iFIX 系统恢复到工厂默认设置和文件 - 彻底恢复。该功能在配置具有相同配置的新计算机,或灾难恢复时,是有用的。 文件总览自定义备份 iFIX 包括以下文件子集:
完全备份包括下面的文件夹中的所有iFIX文件:
重要:完全备份包括取决于版本的文件。不要从iFIX的一个版本到另一个版本恢复完全备份。如果想要从iFIX的一个版本到另一个版本恢复指定文件,请使用自定义备份选项。 需要明确的是,甚至能够备份和恢复使用工程路径概念的多个iFIX工程的应用程序文件。有关修改项目路径的更多信息,请参阅管理多个iFIX用户的最佳实践一节。 重要信息:
使用备份恢复向导要访问备份和恢复向导,单击开始按钮,指向程序、iFIX、工具,然后是备份和恢复向导。也可以直接运行 iFIX文件夹(iFIX安装路径)的 BackupRestore.exe程序来使用它。要恢复文件,必须在运行备份恢复向导之前关闭iFIX。否则,iFIX必须处在运行状态。 备份和恢复向导界面如下图所示。 备份与恢复向导 相关信息如何做... |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |