如需在工作台中设置DCOM支持:
- 如果必要,安装驱动程序:
- 在CD-ROM驱动器中插入I/O驱动程序和OPC服务器光盘。光驱开始读取光盘,显示驱动器光盘封面画面。
- 单击“安装驱动器”按钮。
- 从菜单中选择驱动器名称。例如对于MBE驱动程序,选择MBE - Modbus Eithernet v7.x。
- 单击“现在安装”按钮。
- 运行数据服务器安装。可在开始菜单上,依次指向程序、iFIX、工具,然后指向数据服务器安装程序来启动该应用程序。显示数据服务器安装对话框。
- 单击“添加”以添加一个OPC服务器。显示添加服务器对话框。
- 在“数据服务器”一栏中,输入一个OPC数据源名称。例如,对于MBE驱动程序,可在这一栏中输入MBESOURCE。
- 在“OPC服务器”一栏中,从下拉列表中选择OPC服务器。例如对于MBE驱动程序,选择Intellution.MBEOPC。
- 在“计算机名”一栏中输入OPC服务器驻存的本地或远程计算机名。
- 单击“确定”,保存更改。
- 配置iFIX程序组中的服务器。例如对于MBE驱动程序,选择MBE PowerTool选项。
相关信息
|
您最近了解过 iFIX 吗 ?
查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。
|