定义时间范围

使用图表配置对话窗口的时间页,可以为在图表中的每个笔指定时间范围。这允许比较在同一图表不同时间的数据,绘制相对完善的曲线。可以为图表中的所有笔指定一个全局时间区域,或为不同笔选择一个不同的分隔时间。

要定义时间范围,单击时间页并在时间页的适当的字段中输入时间范围。参照下表中正确的输入和格式。

时间范围字段和格式 

字段...

输入...

格式...

固定日期

开始显示的日期。

MM/DD/YYYY
(月/日/年)

今天之前持续天数

今天以前在画面上显示的天数。例如,假如想定义一个时间组来显示当前日期两天前的数据,输入2。

999 (maximum value)

固定时间

开始显示的时间,基于24小时。例如,开始时间输入 14:00:00 即下午2点。

HH:MM:SS (hour:minutes:seconds)

锁定时间

锁定当前时间,即使您在“控制面板”的“日期和时间属性”对话框中更改时区也无法生效。该字段仅仅当您使用“固定时间”字段指定一个明确的时间时有效。

 

截至目前的持续时间

当前时间以前的区域。最小显示区域是0秒;最大是23小时,59分,和59秒。

HH:MM:SS

时区

时间分区连接开始时间。可以选择一个外部的时间分区,client时间分区,服务器时间分区,或标签时间分区。默认时间分区是client机器上的分区。该字段仅在 Proficy Historian 被使用时有效。

 

调整夏令时

当选择的区域需要白天保存时,如果在控制面板中选择了为白天保存改变而设的自动调整时钟复选框则调整时间。该字段仅在 Proficy Historian 被使用时有效。

注意:在生产环境下允许自动白天存储时间使用之前,应该先测试应用是否正常。

 

持续时间

显示的时间跨度,定义有多少数据在X轴上进行显示。最小的时间跨度是1秒,最大是99天23小时59分59秒。

使用 Proficy Historian,最小持续时间是 1 秒,最大是 999 天 23 小时 59 分 59 秒。

“用户首选项”对话框的“标准图表首选项”选项卡式页面中也显示有持续时间跨度。

注意:该区域必须是可被间隔或不可预知结果所分割的。图表页不允许配置不能被分割的区域。

Days: DD

Time: HH:MM:SS

Span Interval

样本之间的时间间隔。该间隔不能大于整个时间跨度的一半。

当跨度间隔是0时,时间间隔自动被确定基于被最大显示的点数分割的跨度间隔。

“用户首选项”对话框的“标准图表首选项”选项卡式页面中也显示有持续时间跨度。

您只能在使用 Proficy Historian 时显示毫秒。

注意:该区域必须是可被跨度间隔所分割的。配置时间跨度不能被跨度间隔所分割可能会在图表里产生不可预知的结果。

Time: HH:MM:SS

Time (with milliseconds): HH:MM:SS:MS

可以用VBA脚本的Start Time和End Time属性动态改变时间轴的限值。要激活该特性,选择允许重置X轴的限值复选框。当选择这控制,在图表中右键缩放后重置时间轴。假如想用这方法配置所有图表,在工作台的用户参数配置中重置复选框。

要应用全局时间区域给在图表的所有笔,则选择应用到所有笔复选框。更多信息参照应用属性到所有笔章节。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。