配置 X 轴和 Y 轴

iFIX 图表允许用户设置 X 轴(水平)和 Y 轴(垂直),以便用户自定义显示方式。例如,用户想定义一个模拟量输入块 AI1,其值的范围为 0~100,持续时间为 1 分钟(带长方形记号的红色笔)。用户还想定义另一个模拟量输入块 AI2,其值的范围为 0~200,持续时间为 2 分钟(带椭圆形记号的蓝色笔)。用户能同时这两个平面图,并且,如果图表是可选的,用户能通过单击线条或者单击图例在各笔之间切换。如下图所示。

 

用户能通过单击 X 轴或 Y 轴选项卡对轴进行配置。在这两个选项卡上,用户可以选择是显示轴还是轴标签,还可以指定标题名称、轴颜色以及标签和记号数。对于 X 轴,用户还能指定是否显示日期。

要指定标题名称,请在“标题”字段中输入不超过 255 个字符的标题。要指定颜色,请单击“标签颜色”字段,然后从“选择颜色”对话框中选择颜色。

要指定图表中的标签数,请在“标签数”字段中输入一个数字。用户可以拥有的最大标签数为 21。同样,要指定每个轴的记号数,请在“记号数”字段中输入一个数字。用户可以拥有的最大记号数为 21。

“用户首选项”对话框的“标准图表首选项”选项卡式页面中显示记号和标签的默认值。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。