配置默认配置文件

如果需要,应该在配置完“启动配置文件管理器”的应用选项后,定义一个默认的配置文件。例如,当通过启动配置文件管理器使用远程桌面服务时,很可能需要配置一个默认配置文件,这样就不需要为每个用户创建单独的配置文件。

当一个用户试图启动 iFIX 但该用户的配置文件不存在,则 iFix 就会根据默认配置文件的信息启动。

要配置默认配置文件中的 SCU 和 iFIX 启动选项,请使用“默认启动配置文件”对话框,如下图所示。

“默认启动配置文件”对话框

要定义默认配置文件:

  1. 从“设置”菜单里,单击“默认启动配置文件”。“默认启动配置文件”对话框出现。
  2. 选择“启用默认 SCU”。
  3. 键入或者选择您要对所有的没有启动配置文件的 iFix 用户应用的默认的 SCU 以及 iFIX 启动选项。
  4. 如果您想在远程桌面会话主机上将 iFIX 作为服务运行,请选择“默认服务启动参数”选项。输入 iFIX 服务的节点名和 SCU 文件。当 iFIX 以服务方式运行时,它一直使用这些设置。
  5. 单击“确定”。

注意:如果选择启动默认的 SCU 选项, 请确认同时也在应用程序安全配置对话框中启动了全局安全路径 ( 所有的启动文件都使用这些路径) 选项。

相关信息

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。