用户文件对话框

用户文件对话框会显示如下内容:

使用 WINDOWS 安全

为本帐户启用或者禁止WINDOWS安全。默认情况下,WINDOWS安全为禁止,在登录时iFIX安全验证每个操作员的登录名和密码. 当您启用WINDOWS安全时,WINDOWS鉴定每个登录名和密码,您可以设置相关特性,例如密码区分大小写或者一定时间后密码过期等。当您启用WINDOWS安全时,WINDOWS鉴定每个登录名和密码,您可以设置相关特性,例如密码区分大小写或者一定时间后密码过期等。

已经启用 WINDOWS 安全

当选择了“WINDOWS 安全”复选框后,就会显示如下内容:

描述

用户名

显示您正在定义其帐户的操作员的全名。您可以在文本中修改名字,但是最大长度不得超过 30 个字母。

注意:输入的名字必须是唯一的。

显示WINDOWS安全启用后的帐户域名。域名可以是最多 20 个字母数字字符。

注意:在 iFIX 安全中配置 Windows 用户时,“域名”条目应该是域的 NetBIOS 名称。

登录超时

控制操作员登录时间。@tekstart@您可以输入 00:00:01 到 23:59:59 的任何时间间隔。@tekend@值 00:00:00 禁用此字段。在时间间隔终止后,当操作者试图访问受限制的应用特性或安全区域时,iFIX注销此操作者,要求他或他重新登录。该特性可以避免操作员在登录时停顿时间过长。

警告:此功能并没有使得操作员无需手动注销,尤其是当您有严格的安全要求时。如果您决定使用该功能,请将其视为安全机制。

已经禁止 WINDOWS 安全

当清除了“WINDOWS 安全”复选框后,就会显示如下内容:

描述

全名

显示您正在定义其帐户的操作员的全名。您可以在文本中修改名字,但是最大长度不得超过 20 个字母。

注意:输入的名字必须是唯一的。

密码

当禁止了WINDOWS安全后,就会显示帐户密码。您可以选择是否输入密码。密码最多20个字母。

注意:由于安全原因,密码不会在这一栏中显示出来。您创建或者修改密码时,该字段对您指定的每个字符显示星号 (*)。不使用 Windows 安全时,iFIX 用户密码不区分大小写。

登录名称

包括操作员的登录名。通过输入长度最多为六个字母数字字符的新名称,您可以更改文本。登录时操作员输入新的名字。如果您对此帐户启用了 Windows 安全,登录名必须与操作员的 Windows 用户帐户的登录名匹配。

注意:登录名必须是唯一的。

登录超时

控制操作员登录时间。@tekstart@您可以输入 00:00:01 到 23:59:59 的任何时间间隔。@tekend@值 00:00:00 禁用此字段。在时间间隔终止后,当操作者试图访问受限制的应用特性或安全区域时,iFIX注销此操作者,要求他或他重新登录。该特性可以避免操作员在登录时停顿时间过长。

警告:此功能并没有使得操作员无需手动注销,尤其是当您有严格的安全要求时。如果您决定使用该功能,请将其视为安全机制。

成组

显示当前用户帐户能够访问的组帐户。

安全

显示可供该帐户访问的安全区域。

应用程序

显示可供该帐户访问的 iFIX 应用程序功能。

修改

您可以修改组帐户、安全区域或该用户的应用特性。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。