创建 Windows 组工具有助于快速创建映射 iFIX 权限的 Windows 组:
- 当使用映射到 iFIX 安全权限的适当名称创建 Windows 安全组时,可消除排版错误。
- 当创建 Windows 安全组时,可使用正确的语法。
- 使用映射到 iFIX 安全权限的适当名称,创建 Windows 全局组和本地组。
在使用此工具之前,必须根据在本地计算机还是在 Windows 域上创建了 Windows 组,以本地计算机或者 Windows 域上的系统管理者或者帐户操作者的身份登录进入 Windows。然而,iFIX 的运行并不需要此工具。
下图显示了创建 Windows 组工具。使用下图所示的过程创建 Windows 安全组。
创建 Windows 组工具
使用创建 Windows 组工具来创建 Windows 组:
- 从 iFIX 目录中运行 CreateWindowsGroups.exe 程序。Windows 组名称列表显示在列表框中。Windows 组名称来自于当前的 iFIX 安全配置,包括用户配置的安全组和安全区域名称。
注意:在使用创建 Windows 组工具之前,只有在安全配置程序中建立了组和安全区域名称,Windows 组名称才显示在列表框中。
- 给希望创建的 Windows 组选择适当的过滤器和前缀类型。如果正在 Windows NT v4.0 域上创建组,则必须选择显示 NT v4.0 名称过滤器。
- 在 Windows 安全中,从组名称列表框中选择希望创建的组。此列表应当包括代表相同 iFIX 安全权限的不同组名称。
注意:使用 Ctrl+Click 可选择列表框的多组名称。使用 Shift+Click 可选择列表框的组名称范围。
- 如果正在本地计算机上创建 Windows 组,则单击“创建本地组”可以创建当前在列表框中被选择的组。
- 单击“创建域组”。出现指定组创建域对话框。
- 如果您正在 WINDOWS 域中创建 WINDOWS 组,请在域编辑对话框中的创建组一栏中指定域名。
- 单击“确定”。
另请参见
如何做...