域缓存启用 iFIX 安全后,域缓存允许用户登录 iFIX,即使其未连接到域,比如连接到公司网络时也是如此。只有登录信息持续存在(例如,非完整用户名)才符合 Microsoft 安全策略。 iFIX 默认禁用域缓存。要启用此功能,需要更新 iFIX/Local 文件夹中的 SECNET.ini 文件。将 EnableDomainLogonCache 设置从 0 更改到 1,例如: EnableDomainLogonCache=1 保存 secnet.ini 文件并重启 iFIX。 每次缓存登录时,都要启用域缓存。例如,在 iFIX 服务器和 iClient(视图)节点上。 注意: 在 Microsoft Windows 中,如果对登录启用域缓存,务必配置交互式登录:将 Windows 安全策略中的先前登录缓存设置数设置为 0 以外的值。例如,如果值为 5,则服务器将缓存 5 个用户的登录信息。可以在“计算机配置 > Windows 设置 > 安全设置 > 本地策略 > 安全选项”中找到此安全策略。 有关 secnet.ini 文件的更多信息以及可以配置连接到域控制器以进行身份验证的 Windows API 的其他更改,请参阅控制 iFIX 安全如何对 Windows 帐户进行身份验证主题。 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |