创建配方用户帐户

使用 GE 配方软件包,可以将配方下载到过程数据库。通常情况下,当安全起用后,可以采用分配安全区域的方法在每个过程数据库中保护数据库块。结果,配方下载可能失败,因为当前操作者也许没有更改此配方写入的数据库块的权限。

通过创建配方用户帐户可以消除这个问题。此帐户定义了配方可以下载的安全区域。当下载开始时,iFIX检查分配给配方用户帐户的安全区域,而不是检查当前登录的操作者。

采用下列方法可以创建配方用户帐户:

  • 将其命名为RECIPE
  • 定义所需要的安全区域。

一旦创建了帐户,将其复制到所有SCADA服务器的安全路径中。

重要:当配方第一次下载时,安全将配方用户帐户装入内存。如果更改此帐户,本地计算机继续使用内存中的版本。为了强迫计算机重读新的版本,注销当前用户,以配方用户帐户登录,再次注销即可。

不要使用 "RECIPE" 作为域用户帐户

需要明确的是,在 iFIX产品中不支持使用“RECIPE”作为一个域用户帐户。如果试图用RECIPE作为域用户名,您能够从SCADA节点下载一个配方,当不是从浏览节点。

相关信息

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。