分配特殊的应用程序特性

不管如何设置组帐户,都应当对于某个基本的组帐户提供下列应用特性:

  • 安全配置
  • iFIX - 系统关机
  • 退出后台任务
  • 启用Ctrl-Alt-Del
  • 启用任务切换

安全配置应用特性应当分配给系统管理员或者负责创建和维护iFIX安全的相关人员。事实上,iFIX 安全要求至少给一个用户帐户分配此应用特性;而仅仅提供组帐户的程序访问无法满足此要求。

iFIX系统停止和后台任务退出应用特性应当分配给任何负责关闭iFIX的人员。如果没有人员被分配这些特性,则不可能以正常方式关闭iFIX程序。

如果准备启用环境保护,则启用Ctrl-Alt-Del应用特性至少应当分配给一个用户。在Windows下,将iFIX配置成以服务方式运行时,启用Ctrl-Alt-Del应用特性还应当分配给登录Windows的用户。

系统管理员需要启用任务切换应用程序功能。

相关信息

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。