域用户登入WINDOWS

如果您在 iFIX 安全中正在使用 WINDOWS 用户名和密码,请记住 WINDOWS 用户帐户必须在“本地安全设置”下应用“从网络访问本机”策略。默认情况下,该策略已经分配给本地机器的“用户”组和“所有人”组。如果清除这些组并用域策略覆盖本地策略设置,WINDOWS 用户名和密码就会因为在尝试从 iFIX 登录没有足够的权限而失效。如果域管理员希望限制这些权限,必须做如下工作以便在 iFIX 中继续使用 WINDOWS 用户名和密码。

  • 创建一个域组,包含了在 iFIX 安全中使用的所有域用户,然后将改组添加到域策略“从网络访问本机”,然后将策略分配给所有运行 iFIX 的机器。
  • 将域用户添加到域策略“从网络访问本机”,然后将策略分配给所有运行 iFIX 的机器。
  • 将授权的用户添加到域策略“从网络访问本机”,然后将策略分配给所有运行 iFIX 的机器。请注意,该组需要 每名用户要至少登录一次域才会被视为授权用户。
  • 至少将用户组添加到域策略“从网络访问本机”。如果您选择该项,记住匿名用户和访客用户不属于该用户组。

请注意,在 iFIX 安全中配置 Windows 用户时,“域名”条目应该是域的 NetBIOS 名称。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。