使用配方注释

除生成配方报告外,配方编辑器也可以将与配方有关的信息保存到一个文件中。这些信息包括给操作员的说明、版本信息、配方的注释、上装或下载配方的关键说明及其它信息。

注释文件放在配方的控制路径下。配方注释文件是ASCII 文本文件,习惯上命名为recipe.RCN文件。主配方和控制配方共享同一个配方注释文件。

创建或修改配方注释文件:

在文件菜单选择“注释”命令这个命令启动window 管理器提供的文本编辑器。如果注释文件不存在,显示如下信息:

注释文件 [path\recipe.RCN] 不存在。
是否要生成?

如果要生成配方.RCN,请选择“是”。否则选择“否”。

一旦程序开始运行,就可以输入要保存的文件。关于如何用笔记本增加和修改文件,请参阅Windows用户手册。

用“保存”命令保存注释文件。如果是新生成的配方并且没有配方名,则要用 .RCN扩展保存文件并且注释文件名要和配方文件名一致;否则,配方编辑器以后不能找到注释文件。注释文件一定要保存在控制配方路径下。

如果当前配方命名为BEER,则用BEER.RCN保存注释文件

使配方注释失效 :

  1. 在文本编辑器中,打开 rcp.ini 文件。如果安装iFIX到默认位置,则该文件位于 C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\Local 文件夹。
  2. 在 [startup] 部分中,将 notes.disable 更改为 1。(0 为默认值。)
  3. 保存修改,退出rcp.ini文件。文件菜单中的“注释”命令将会消失。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。