创建配方报告

生成配方报告可以将所做的修改以文件形式存放或打印。配方报告是一个文本文件,该文件中列出了配方中的每一列及每列中的数据。文本文件中的默认格式是和屏幕上显示的相同。

当配方编辑器生成报告时,储存为recipe.RCR文件,其中recipe 是当前打开的配方名。报告的路径依赖于配方的类型。

打开的配 方是...

报告储存在...

主配方,主文本配方

主配方路径

控制配方或控制文本配方

控制配方路径

生成报告时,在文件菜单选择“报告”命令。在报告格示对话框可以选择并排列格式。使用报告命令时,打开报告格式对话框,这个对话框有如下项:

有效列框 — 列出了可以加到电子表格中的所有列。如果这个框是空的,表示所有可用的列均已被使用。

列布局框 — 这个框显示报告中有哪些列及这些列的排列顺序。默认是当前配方中列及排列顺序。

用这个对话框,可以选择将需要的列写到对话框,也可以改变列头及列宽度。改变报告中的列头不影响配方中的显示。也就是说如果关闭了报告格式对话框并再打开它时,配方编辑器将重新读进配方中的显示,即所做的修改全部失效。

类似地,报告中每列的宽度独立于显示格式列宽度。同样,改变报告中的列宽度也不影响配方中显示的列宽度。

注意: 生成报告时,配方编辑器用每列的最后字符分离各列。既在最后字符位置上放一个空格。也就是说如果定义的列宽度是15,则报告中只能有14个字符。如果要显示第15个字符,请将列宽度定义为16。

按如下步骤生成报告:

  1. 在“文件”菜单上,单击 “报告”。则打开报告格式对话框。
  2. 如果需要,按下表的说明增加或删除报告中的列。使用下表作为向导。
  3. 如果需要,修改列宽度及列头并重新排列列顺序。使用下表作为向导。
  4. 单击“确定”。这时配方编辑器将当前配方生成一个报告并储存在相应的配方路径中。

    生成报告格式 

    以...

    然后...

    在报告中增加列。

    1.从有效列框选择要增加的列。

    2.选“增加”按钮。所选的列就出现在列布局框中,可在有效列框中删除所选列。

    双击有效列框中的列也可以加到列布局框中。

    从报告中删除列

    1. 从列布局框选择要删除的列。

    2. 选择“删除”按钮。则删除的列显示在有效列框中,可在列布局框中显示所选列。

    在报告中安排列。

    1. 在列布局框选择要移动的列。

    2. 如需将列表框中的列向上移动并移到报告的左边,选择上箭头按钮。显示操作窗口的列

    修改报告中的列头。

    1.在列布局框选择要修改的列。

    2.选择“修改”按钮。则报告列细节对话框出现。

    3.在“列表头”一栏最多输入39个字符。然后选择“确认”。报告列细节对话框消失,列头被修改。

    改变列宽度

    1.在列布局框选择要修改的列。

    2.选择“修改”按钮。则报告列细节对话框出现。

    3.在“列宽度”一栏输入需要的宽度。然后选择“确认”。报告列细节对话框消失,列宽被修改。

    注意:如果宽度小于2,则不显示任何字符。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。