无窗口控件

尽可能使用无窗体控件。这些控件处理信息较快并且绘图速度快于有窗体控件。

当开发 iFIX 画面及任何新控件时,请记住无窗体控件可以在形状对象的后面显示;有窗体控件则绝不会在 iFIX 形状的后面显示。可以使用以下信息来检测控件是有窗体控件还是无窗体控件:

要测试控件:

  1. 把控件放入画面中。
  2. 在同一画面中画一个矩形。
  3. 在“经典”视图中,选择控件,然后从“格式”菜单中选择“送至后端”命令。在“菜单栏”视图中,从“格式”选项卡的“调整”组中单击“调整”,然后单击“送至后端”。

如果控件在该矩形的后面,它就是一个无窗体控件。如果选择送至后端命令后该控件仍在矩形的上面,表明该控件是一个有窗体控件。

如何做...

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。