可以策略性地使用位图以帮助提高系统性能。例如,在画面中的1个或2个屏幕区域内有40个对象,并且这些对象没有动画属性,则可以考虑把这些对象转换成一个位图。这就确保了下次显示重新绘制时,只有一项(位图)需要重新绘制,而不是40个不同的对象。
图元文件的导入,例如用CAD绘图,可创建大量的对象。因此,优化带图元导入的画面的策略是将多个对象转换成一个位图。
当使用位图时,要记住位图的大小和图形分辨率,它也可能影响性能。超大、高分辨率的位图要比一个低分辨率的小型位图的读取时间长并将占用很大的系统资源。通常,如果将一个屏幕区域内的多个位图转换成一个位图,将获得更好的性能。
应该尽量减少使用全屏位图。一个全屏位图需要对所有的屏幕区域重新绘制,这将大量占用系统资源。
以位图映像拷贝和粘贴一个对象:
- 选择对象。
- 在“经典”视图中,从“编辑”菜单中单击“拷贝成位图”。
- 或 -
在 Ribbon 视图中,单击“主页”选项卡上“剪贴板”组中的“拷贝成位图”。
- 在“经典”视图中,从“编辑”菜单中单击“粘贴”。
- 或 -
在 Ribbon 视图中,单击“主页”选项卡上“剪贴板”组中的“粘贴”,然后单击“粘贴”。
如何做...