优化脚本性能

在FixUserPreferences.ini文件中调整设置,可优化脚本的性能。FixUserPreferences.ini文件存放在 C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\Local 目录下,在[Scripting]项中,ScriptIdleTimeProcessingDelayCount的默认值为-1。设置这个默认值,脚本的性能要优先图形的性能。可以通过改变设置值为0或1来提高图形的性能。

在SCADA节点为了加快脚本处理速度,可以采用的一个策略是保持这个设置值为-1。但在View 节点上通过改变设置0或1的值来提高图形性能。

注意:请勿将该设置更改为大于 1 的数字。较大的数字将不会提高性能。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。