可以使用刷新频率专家设置画面中所有对象的刷新频率。但重要的是要记住:画面中各种不同的刷新频率越多,对系统整体性能造成的潜在影响越大。尽管可以为某些对象设定较慢的刷新频率并为其它对象设定较快刷新频率,但是如果您想对多个不同刷新频率的对象进行微调时,实际上会使整个刷新性能降低。
当实现刷新频率策略时,下面的建议可以帮助您优化系统性能:
- 设置画面中每个动画的默认刷新频率为 1 秒。或者,还可以为使用较慢刷新频率的对象设置一个低刷新频率(例如 5),为要求快速刷新的对象设置一个较快的刷新频率(例如 0.1 秒)。但不同的刷新频率越多将造成性能降低。
- 避免使用刷新频率 0。这是可能的最快刷新频率,因此对系统性能会造成最大的影响。且在SCADA节点上影响最大。
- 当修改早期 iFIX 版本创建的画面时,使用“刷新频率专家”将刷新频率设置为 1 秒或更大。