OPC 客户端使用多种方法来浏览本地及远程计算机上的 OPC 服务器。 浏览本地计算机上的 OPC 服务器要浏览本地计算机上的 OPC 服务器,有三种方法可以使用:
浏览远程计算机上的 OPC 服务器要浏览远程计算机上的 OPC 服务器,有二种方法可以使用:
使用上述任一方法找到的所有服务器都会显示在这一列表中。 浏览故障如果在计算机上没有找到服务器,则会显示消息“在计算机上没有找到服务器”。这是您必须检查在上一页中是否输入了正确的计算机名称 /TCP/IP 地址,或者 OPC 服务器是否正确安装到指定的计算机上。 如果一种或多种方法失败,则会显示消息框,指出所用方法及哪些方法成功或失败。它还会显示错误消息,给出系统返回的故障原因。找到的所有服务器都会被列出来。你可以从列表中选择一个服务器,或排除故障原因并重新执行搜索。 一种可能的补救方法是修改 DCOM 设置,即使 OPC 服务器在本地运行。有关修改 DCOM 设置的信息,请参考如何设置远程使用 I/O 服务器的安全性。 重要:要浏览本地或远程机器上的 OPC 服务器,OPCENUM 必须驻在并已注册于该机器上。虽然大多数 OPC 服务器应用程序会安装并注册此文件,但有些并不如此。此文件可从 www.opcfoundation.org 下载。目前,它包含在 OPC Core Components 2.00 Redistributable 2.30.msi 文件中。下载文件后,运行 .msi 程序,按照屏幕说明完成安装。必须在打算浏览的每台本地或远程计算机上执行此操作。
|
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |