术语表

I/O 驱动程序 Power Tool 使用了下列术语:

CSV 文件 – I/O 驱动程序 Power Tool 在导出配置文件时创建的逗号分隔文件。逗号分隔文件可以在任何支持 CSV 文件的第三方应用程序中进行编辑,例如 Microsoftâ Excelä 或文本编辑器。逗号分隔文件也可以在第三方应用程序中创建,并由 I/O 驱动程序 Power Tool 读取。

基于异常的处理 – SAC 可以根据下列事件执行基于异常的处理:

  • 公用内存中项目的数据发生变化。
  • 来自 OPC 服务器的异步更新。
  • 操作员的操作。
  • 软件程序的指令。

I/O 地址 – 过程硬件中驱动程序执行读写操作的位置(例如寄存器、地址或点)。I/O 地址是 OPC 项的一部分。

I/O 驱动程序 – 负责与过程硬件进行数据传送的软件接口。当讨论 OPC 驱动程序时,有时也使用 I/O 服务器这一术语。

NODE:TAG.FIELD – iFIX 应用程序中的标签名。它提供访问数据库数据所需的信息。

  • NODE:定义所需数据所在的计算机。这可以是您正在使用的计算机或远程计算机。
  • TAG:数据库块的名称。数据块名最多可以包括 30 个字符。
  • FIELD:定义数据类型。

过程数据库块 – 接收、验证、操纵和输出过程值的单独指令单元。过程数据库块也可以将过程值与报警限值进行比较,并根据特定过程值执行计算。

主数据库块 – 主数据库块是过程数据库中与现场设备进行通信的数据块。

程序 ID – 供应商特定的字符串,用来识别 OPC 服务器。

运行时配置文件 – 在运行时,过程控制软件使用运行时配置文件(.OPC 文件)与过程硬件通信。

SAC – 扫描、报警与控制程序 (SAC) 是在 SCADA 服务器上运行的 iFIX 系统任务。SAC 在过程数据库与 I/O 驱动程序的公用内存之间传送数据。

SAC 执行下列任务:

  • 从 I/O 驱动程序的公用内存中取得数据。
  • 将数据转换成过程数据库预期的格式。
  • 对照报警限值检查数据,产生报警消息。
  • 执行控制逻辑。
  • 检测异常。
  • 对驱动程序的公用内存执行请求的写入操作。

信号调节 – 对原始过程数据值进行缩放的方法。

SIM 驱动程序 – 用来模拟 iFIX 应用程序的过程数据库输入与输出的 I/O 驱动程序。SIM 值保存在过程数据库自身中,但是当启动 SAC 或重新加载过程数据库时,SIM 值会被清除。SIM 寄存器的范围对于模拟值是 0 至 2000,对于数字值是 0:0 至 2000:15。

基于时间的扫描时间 – 启用基于时间的扫描时间后,SAC 以设置的时间间隔检索数据。当数据频繁改变时,请使用基于时间的扫描。

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。