使用锁存数据

通过启用“锁存数据”选项,可以保留 OPC 项的最后一次读取数据。发生通信故障时,指向未锁存项目的数据链接显示一系列问号 (?????),而指向锁存项目的数据链接则显示最后一次轮询得到的数据。当需要创建关于过程的报告,随时要求数据时,这一功非常有用。也可以使用此选项来保留发生通信故障后屏幕上显示的最后值。

示例

OPC 服务器通过无线电传输与远程设备通信。您知道,无线电传输不是十分可靠(特别是在恶劣天气下);但是,您必须提供关于过程硬件的日报。

通过启用项目的“锁存数据”选项,就能确保始终有数据可供报告。

注意:

  • 也可以从 OPC 服务器使用锁存数据。因为数据质量返回自 OPC 服务器,所以服务器可以锁存项目的质量。在驱动程序中启用锁存数据将迫使质量反映锁存状态,并更改 OPC 服务器返回的实际数据质量。
  • 模拟寄存器块和数字寄存器块不支持锁存数据。因此,我们不推荐对这些数据块使用“锁存数据”选项。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。