数据块写入

数据块写入通过使用特殊的“发送”命令,使您能向 OPC 服务器中的各种寄存器同时发送数据。此命令指示 OPC 客户端利用一条协议消息发送所有未执行的写入操作。

当 OPC 客户端发送该数组至 OPC 服务器时,同时会使用最后已知值在数组中发送任何未修改的值。因此,读取数组将返回原有值,直到写入新的数据。

 要通过 iFIX 发送数据块写入:

  1. 启用想要使用的 OPC 项的数据块写入:
    1. 在树形浏览器中,选择想要使用的 OPC 项。
    2. 在属性查看器中,选中“启用数据块写入”复选框。
  2. 利用以下地址创建“数字输出”数据块:

!Send:ItemName

注意 !Send 控制地址只能使用项目名称。使用下列项目无法触发数据块名:

    • 服务器名和组名(而不是项目名称)
    • 模拟输出块(而不是数字输出块)

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。