- 不要配置不需要的轮询率和更新率。另外,请根据应用程序的要求配置确实需要的轮询率。例如,如果数据每分钟变化一次,请将轮询率设置为 1 分钟,而不要设置为 1 秒。有关更多信息,请参考如何选择轮询率和更新率?
- 只要可能,就应清除过程控制系统不在使用的项目。请参考如何清除过多项目?
- 使用异步I/O来代替同步I/O。让OPC服务器通知司机当数据代替轮询更改同一数据一次。有关异步 I/O 与同步 I/O之间差异的更多信息,请参考特性:异步 I/O 与。
- 将当前组的数据源设置为缓存,而不要设置为设备。这一配置将使驱动程序从其缓存而不是直接从设备中读取数据,从而可以减少大量开销。有关缓存数据源与设备数据源之间差异的更多信息,请参考特性:设备读取与
- 在 iFIX 应用程序中使用基于异常的处理,以节省 SAC 处理时间。有关更多信息,请参考特性:使用基于异常的处理。
|
您最近了解过 iFIX 吗 ?
查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。
|