OPC 客户端是 GE 7.x 版 I/O 驱动程序,它提供过程控制用 OLE 服务器与过程控制软件之间的接口和通信协议。GE 7.x 版驱动程序设计为具有以下特性,十分灵活且易于使用: OLE 自动化技术7.x 版驱动程序整合了 OLE 自动化技术,因此可以将其特性暴露给脚本工具和其它应用程序。由于驱动程序是 OLE 自动化应用,因此可以:
I/O 驱动程序由下列 OLE 组件组成:
也可以使用专门针对您的系统而开发的定制客户端应用程序来查看和修改驱动程序属性。请参考创建定制客户端应用程序,了解有关创建自己的客户端应用程序的详情。 iFIX 集成当您配置 iFIX 数据库时,GE 7.x 版驱动程序可以自动将地址添加到驱动程序配置中。如果您向数据库中添加一个数据块,它将访问您尚未配置的 OPC 服务器中的一点,则该点将被自动添加到 I/O 服务器中,并会轮询该点以取得数据。请参考特性:在 iFIX 过程数据库中自动创建项目。 事件驱动架构7.x 版驱动程序是基于事件的,而非基于时间的,这可以减少 CPU 占用时间并提高性能。 符合 OPC 标准OPC 客户端驱动程序符合过程控制用 OLE (OPC) v1.0a 和 v2.0 标准。OPC 客户端能从任意 OPC v1.0a 或 v2.0 服务器获取数据并传送给 GE iFIX 人机接口 (HMI) 软件。
|
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |