iFIX 最低软件要求包括:
- Microsoft ®Windows® 10(32 位或 64 位)专业版或企业版.
- 启用了 LTSC 的 Microsoft® Windows® 10 IoT 企业版,或通过物联网 iFIX 的长期服务渠道发布的操作系统。将 iFIX 用于 IoT 受最终用户许可协议 (EULA) 的进一步限制,请参阅 EULA 了解详细信息。
- Microsoft® Windows® 8.1(32 位或 64 位)专业版或企业版软件要求。
- Microsoft® Windows® Server 2019。
- Microsoft® Windows® Server 2016。
- Microsoft® Windows® Server 2012 R2。
注意:只有具有英语区域设置的英语版 Windows IoT 才支持英语 iFIX;Windows IoT 其他语言的操作系统或区域设置不受支持。
提示:由于 Microsoft Windows 持续更新,因此您应该运行 Windows 更新功能,获得最新 Windows 软件,以便与 iFIX 结合使用。某些操作系统需要先安装 Microsoft KB2999226 才能安装 iFIX。对于 Windows Server 2012 R2,必须先安装 KB2919442,然后再安装 KB2919355,然后再安装 KB2999226。对于 Windows 8.1,需要 KB2999226。
重要:确保所购买的 I/O 驱动程序与您的硬件和操作系统兼容。例如,如果特定的操作系统不支持驱动程序,则您将无法在该操作系统上运行的 iFIX 中使用此驱动程序。有关驱动程序和支持的操作系统的详细信息,请查看我们的支持网站:https://digitalsupport.ge.com。