硬件要求 – iFIX SCADA 服务器对于 iFIX 服务器,建议的最低硬件要求如下: 重要说明:下面的最低要求假设您正在运行 SCADA 服务器,而没有任何其他应用程序(例如 EDA 应用程序)和最少数量的标签。如果您要运行更多应用程序或增加标签数量,则需要提高硬件支持以获得更好的性能。您应该根据标签数量扩展系统。对于增强型故障切换,以下要求适用于主要计算机和备用计算机。
注意:若使用虚拟机,则主机操作系统和来宾操作系统需要根据外部物理网络时间协议 (NTP) 服务器进行同步。
硬件要求 – iFIX 客户端 (iClient)对于 iFIX 客户端计算机,建议的最低硬件要求如下:
注意:要在 32 位平台上使用 4 GB 以上的内存,您需要使用物理地址扩展 (PAE)。有关 PAE 的更多信息,请参阅http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366796%28v=vs.85%29.aspx
注意:若使用虚拟机,则主机操作系统和来宾操作系统需要根据外部物理网络时间协议 (NTP) 服务器进行同步。
注意:iFIX 不支持 NetBIOS 或 IPv6。
无线设备和 iFIX强烈建议不要在无线设备上运行 SCADA 节点。在无线设备上运行 iFIX SCADA 可能会影响性能,因为某些无线协议达不到建议的带宽要求。 虚拟机支持作为我们开发测试和认证的一部分,我们广泛使用虚拟化环境。iFIX 不针对任何特定的硬件或虚拟化平台。 GE Digital 将支持在虚拟化环境中在受支持的操作系统上运行的产品的功能操作,并且将解决与该软件相关的任何功能问题。 GE Digital 无法保证虚拟化环境中软件的性能,因为与硬件、配置、存储器设置、第三方软件安装程序和相同硬件上运行的虚拟会话的数量关联的参数各不相同,所有这些因素都可能会影响性能。 用户需自行负责确保 GE HMI/SCADA 软件和应用程序的性能足以达到其运行时环境的要求。对于因在虚拟机中运行而无法使用的功能的相关问题,GE 不予支持。这些功能的示例包括卡级驱动程序(例如,Genius、RMX、SA85)的功能,以及要求直接视频访问的功能,或在同一环境中运行其他软件的功能。用户需负责咨询这些应用程序的供应商,以确定它们在虚拟环境中的运行能力。 使用我公司软件的每个虚拟机实例都必须持有有效的许可证。虚拟化环境中的许可将取决于根据所选许可证类型对硬件密钥或许可服务器的访问权限。 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |