如果从启用故障切换功能的 iFIX 5.0 以前版本升级,并希望在 iFIX 中使用增强故障切换功能,应注意:
- 增强型故障切换是一个带密钥的选件。如果打算在 iFIX 中使用 SCADA 故障切换,则必须购买附加的增强型故障切换选项(SCADA 故障切换)。如果在以前版本的 iFIX 中已经购买了 Ack 故障切换选项,您的密钥升级将包含新的 SCADA 故障切换选项。
- 如果在购买早期版本的 iFIX 时购买了故障切换功能,则您的 iFIX .plic 授权文件更新将自动启用增强故障切换选项。在 iFIX 中使用 GE 授权查看器时,应注意该部分的描述从“ACK 故障切换”更改为“SCADA 故障切换”。
- 在安装 iFIX 之前,建议确认您的密钥中已启用 SCADA 故障切换选项。iFIX 软件在启动时,将检查增强故障切换选项。如果此选项未启用,增强故障切换功能将无法正常使用。如果尝试在 iFIX 中使用 SCADA 故障切换功能,将出现一条错误消息。
- 如果您的 SCADA 密钥显示为未启用 SCADA 故障切换功能,而您另行购买了此选项,在升级之前请联系销售代表。
- 如果将 iFIX SCADA 节点升级到 iFIX 的最新版本,将需要在您的 iFIX SCADA 节点上更改配置,以正常地使用增强型故障切换功能。例如,iFIX 5.0 和更高版本中的系统配置应用程序 (SCU) 中新增的“数据同步传输”对话框。这要求您在主备 SCADA 节点上都输入伙伴 IP 地址。
- 请注意,增强型故障切换对中的两台服务器计算机必须使用相同的 iFIX 版本。因此,如果更新增强型故障切换对中的一台计算机,则还必须更新另一台计算机。两台计算机的配置必须相同。
- 包含增强型故障切换 SCADA 节点,同时又包含旧版 iFIX 客户端节点的 iFIX 网络可能不受支持: 有关详细信息,请参阅“重要产品信息 (IPI)”主题的“发行说明”选项卡中的“增强型故障切换和传统客户端”部分。
- 升级后的 SCADA 节点不支持早期版本 iFIX 中的报警确认同步功能。报警确认功能被数据库同步和报警区域文件取代。
- 您需要在主、备 SCADA 节点之间搭建专用网络,用于处理专用的 SCADA 到 SCADA 流量。如果两个 SCADA 节点距离很近,则可以使用交叉电缆。
- 强烈建议使用支持千兆级以太网的网络组件(局域网适配器、集线器、交换机和缆线等))用于一对 SCADA 中 SCADA 到 SCADA 的连接。这样,在主、备 SCADA 节点之间可获得更高的数据传输速率。
- 您将需要配置主 SCADA 节点和“备”SCADA 节点。一个 SCADA 将处于活动模式(处理数据和报警),而另一个将处于备用模式。这与早期版本的 iFIX 不同。在早期版本中,需要配置主 SCADA 节点和"备用"SCADA 节点,两个节点都在处理数据和报警。iFIX 中仍存在 SCADA 对的概念,但 GE 不支持使用备用 SCADA 作为开发计算机(例如,用于数据库或画面开发)。不过,维护模式可以升级 SCADA 配置而无需 SAC 重新启动。
- iFIX 将继续支持 Stratus 解决方案。如果想要升级任何 Stratus SCADA 节点以使用增强型故障切换功能,需要在 iFIX SCADA 节点中更改配置,以使增强型故障切换功能正常工作(与非 Stratus 节点的配置更改相同)。
- 启用增强故障切换功能后,将不再需要早期版本 iFIX 中为同步数据库或报警而编写的自定义应用程序或脚本。为了不干扰 SCADA 的故障切换功能,应从故障切换配置中清除这些自定义应用程序或脚本。
以下步骤介绍如何升级故障切换系统。
如果 iFIX 5.0 之前的版本中使用了故障切换功能,则升级后按以下步骤配置 iFIX SCADA 节点:
- 在主要 SCADA 节点上,从“开始”菜单,依次指向“程序”、“iFIX”和“系统配置”。将显示系统配置应用程序 (SCU)。
- 在“配置”菜单上,单击“SCADA”。此时将显示“SCADA 配置”对话框。
- 在“故障切换”区域,如果尚未选择“启用”复选框,则将其选中。
- 在“节点”区域,验证或选择节点类型:“主”或“备”。
- 在“SCADA 名称”字段,验证或输入成对 SCADA 节点的名称。
- 单击“数据同步传输”按钮。将显示“数据同步传输”对话框。
- 从“描述”列表中,选择用于 SCADA 对之间数据同步的局域网适配器,然后选中“启用”复选框。确保未启用不用于数据同步的局域网适配器。
- 在“成对节点地址”字段中输入成对节点的 IP 地址。
- 对其余字段使用默认设置。
注意:“数据同步传输”对话框中的“带宽限制”字段可以输入一个值以减小或限制同步速率或使用的带宽。使用非专用或共享的公司网络(10/100 或 1GB)时,建议降低网络流量以限制数据同步进程消耗的带宽。
- 单击“确定”。
- 在备 SCADA 节点上重复第 1-10 步。
如何做...