指定是使用绝对值还是相对值来设置输出值。 语法object.UseDelta [= Boolean] 属性UseDelta属性语法有这些部分:
Settings布尔值的设置如下:
备注这一属性控制着写入动画的输出值时是否作为按照属性计算(绝对),或这个值被用作对于属性初始设定的delta或偏移量(相对)。如果动画与对象的当前位置具有相对关系,则应启用这一属性。如果对象有固定的动画屏幕位置(即使对象在编辑环境中移动),则禁用这一属性。对于大多数位置动画,应启用这一属性。 如果用户设置了与HorizontalPosition属性的连接、并把UseDelta设为True,当linear对象取值时,对象的根位置将被添加到输出值中。例如,对象的输入范围是 0 到 100,输出范围是 0 到 200,而对象的初始位置为 15。如果值 50 来自数据系统并且 UseDelta 为 True,则值 115 将写入到对象的 HorizontalPosition。如果UseDelta为False,写入的值会是100。
应用到 |
让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。 |
![]() |