TooltipOption 属性

在与 EnableTooltipHighlightEnabled 属性共用时,TooltipOption 属性允许您指定工具提示文本的来源:

只有在 EnableTooltipHighlightEnabled 属性设置为 TRUE 时,才会为指定的对象显示工具提示。

语法

object.TooltipOption [= enumTooltipOptions]

属性

TooltipOption 属性语法包括以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

enumTooltipOptions

表示用于工具提示文本的描述类型的枚举:

有效输入:
 0 – TooltipDescription(使用配置的对象的 Description
1 – TooltipTagStatus(加载一组新的标签组时,允许您在运行模式下更改对象的 Description - 请参阅 LoadTagGroupFile 方法
2 – TooltipDynamoDescription(使用 Dynamo 对象的 Description 作为工具提示文本)

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。