TimeCursorStyle 属性

指定 ShowTimeCursor 属性设置为 true 时,在运行模式下增强图表中显示的时间光标类型。

语法

object.TimeCursorStyle [= enumTimeC ursorStyle]

属性

TimeCursorStyle 属性语法包括以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

enumTimeCursorStyle

代表要显示的工具提示类型的枚举值:

  • Style_Tooltips (1) – 在运行模式下将时间光标显示为工具提示。单击绘图区域可在单击位置显示时间光标。再次单击时光标消失。(在 iFIX 5.5 或更高版本中创建的图表的默认设置。)
  • Style_Table (0) – 在运行模式下将时间光标显示为动画(十字光标)。该风格是在 iFIX 5.5及 iFIX 5.5 以前的版本中增强图表中唯一使用的风格,使用一条垂线代替十字光标。(Style_Table (0) 是在 iFIX 5.5 以前的版本中创建的图表的默认设置。)

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。