Thumbnail 属性

如果增强图表的 Thumbnail 属性设置为 True,可将该图表缩小,但仍然显示有用的信息。通过缩小图表的尺寸,可在同一画面中显示更多图表。

语法

object.Thumbnail [= Boolean]

属性

Thumbnail 属性语法包括以下部分:

组成部分

描述

对象

对象表达式,其值为“应用到”列表中的一个对象。

布尔值

将 Thumbnail 属性设置为 True 或 False。

Settings

布尔值的设置如下:

描述

True

ShowYAxis、ShowXAxis、ShowTimeCursor、ShowLegend、ForceVerticalPoints、ShowDSLegend 和 ShowTimeCursorTooltips 将设置为下表中所列的值。这些值将会覆盖以前为这些属性配置的值。

False

下表中的所有属性都将使用您为其配置的值。(Default)

Thumbnail 属性设置为 TRUE 时,下列属性将设置为此表中列出的值。

属性

Thumbnail 属性设置为 TRUE 时的值

ShowYAxis

Grid_only (3)。

ShowXAxis

Grid_only (3)。

ShowTimeCursor

FALSE.

ShowLegend

FALSE.

ForceVerticalPoints

PointLabelVertical (1)。

ShowDSLegend

TRUE(如果显示数据源图例)。但是,只显示 Value 列。

ShowTimeCursorTooltips

FALSE.

 

应用到

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。