SynchronizeSecurity 方法示例

在可以使用下列示例之前,必须首先在SecuritySynchronizerDLL.DLL中添加一条VBA引用。

如需在SecuritySynchronizerDLL.DLL中添加一个VBA引用:

  1. 在Visual Basic编辑器的“工具”菜单中选择“引用”。出现“VBA引用”对话框。
  2. 单击“浏览”按钮,并选择iFIX安装目录(通常是 C:\Program Files (x86)\GE\iFIX)。
  3. 选择SecuritySynchronizerDLL.dll文件并单击“打开”。在VBA引用对话框中添加一个已检查的SecuritySynchronizerDLL引用。
  4. 单击“确定”,然后退出Visual Basic编辑器。

这一示例创建SecuritySynchronizer对象并调用SynchronizeSecurity方法。

Dim objSecSynch as SecuritySynchronizer

Set objSecSynch = New SecuritySynchronizer

objSecSynch.UseLocalSecurity = True

objSecSynch.SynchronizeSecurity

 

这一方法运行安全同步过程。

在调用SynchronizeSecurity方法之前,必须把下列属性之一或二者设为True

如果把UseDomainSecurity属性设为True,还必须把Domain属性设为有效的Windows域名。

 

您最近了解过 iFIX 吗 ?

查看最新版 iFIX 的所有新功能。

让 iFIX 帮助您提高效率,降低成本。